This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:在错误的固件升级后、TLV320ADC3101_EVM 已断开连接

Guru**** 2490975 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889497/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101_evm-disconnected-after-wrong-firmware-upgrading

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3101

尊敬的 ST我,

在错误的固件升级后、TLV320ADC3101_EVM 无法连接到我的 PC、您有什么想法如何修复它吗?

我尝试过很多次、但未能成功连接。 我的 PC 使用 win10系统。  

在  CCS 软件中选择错误的 EEPROM 文件映像后会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、  

    我们可以尝试恢复此主板、首先您可以尝试断开 USB 电缆、然后在 USB-MODEVM 上短接 J6的引脚1和3 (这是 I2C 的 SCL 和 SDA)

    当这些短接时 、请连接 USB 电缆、并检查您的设备管理器。  应在连接的器件之间列出通用 DFU 器件。  您可以确认这一点吗?

    如果这样做有效、我们应该能够恢复 EVM。

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    是的、上传 USB 驱动程序后、我可以在列表中找到显示在图片中的 DFU 器件。 恢复的下一步是什么? 我试过很多次,但失败了。

    此外、SW2的设置是什么? "关闭"的含义是否意味着切换到"右侧"? 我需要将 SW-2切换到右侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、

    首先、按照我上一个帖子中的说明将器件显示为 DFUUSB 器件。  

    然后导航至 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC3101 CS\USBfirmware

    并打开 DFUTEST。  

    按照以下文档中的说明进行操作。  必须严格遵循说明。  很遗憾、DFUTEST 是一个小问题。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    谢谢、它是固定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyzxiangyang、

    为了论坛的利益、我将再次附上该报告

    e2e.ti.com/.../3771.USBEVM_5F00_Revive.pdf

    e2e.ti.com/.../USBEVM_5F00_Revive.docx