This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:信号调节块

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870609/pcm1861-signal-conditioning-block

器件型号:PCM1861

您好!

我们正在新的音频系统中使用 PCM1861。

我们的输入源(可能)高达26dBu (约14Vpp)、我们正在寻找合适的保护、因为 PCM 的输入最大值为2.1Vrms。

但斯克要提前很多时间

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我们提供了一个有关数据转换器中电气过载以及如何保护输入的 TI 高精度实验室系列、该系列可在以下位置找到 :training.ti.com/.../1139109  我希望这对您有所帮助! 如果您有任何疑问、请查看并告知我。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    它不是扰动、而是实际输入信号电平。

    我们正在寻找一个衰减块(目前我们有一个关于无源器件的想法、例如在附件中)。

    e2e.ti.com/.../filter.pdf

    我们对其进行了仿真、看起来正常。

    是否有要建议的有效元素?

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    我不确定您连接的电路中的电桥电阻器值是多少、但在我看来、您的目的是在输入达到14Vpp 时钳制输入、而不是衰减整个信号范围、这是正确的吗? 您可以通过几种不同的方法来解决此问题、我想您会发现另一个主题对您有所帮助: http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/871436/3225850#3225850

    如果您确实希望14Vpp 成为有效输入并衰减整个范围、则可以被动地执行此操作、也可以使用全差分放大器。 这具有额外的优势、即放大器的输出不能超过电源电压、因此它具有固有的限制。 下面是一个讨论此实现的应用手册:  

    最棒的

    Zak