This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:输出信号放大问题

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870674/drv2700evm-output-signal-amplification-issue

器件型号:DRV2700EVM

我们尝试放大使用 DRV2700EVM 从波形发生器生成的模拟输入(例如锯齿波形)。

按照用户手册中的说明、我们移除了相关电阻器和电容器、并根据相关升压设置跳线位置。 对于所有高达105V 的升压、我们发现输出振幅远低于预期值。 此外、输出中会发生类似饱和的情况。

我们想知道哪些因素会导致这种结果、以及我们是否可以采取任何措施来解决这种结果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyi、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您能否提供有关跳线位置、移除组件、电源电平和寄存器配置的更多详细信息? 如果可能、您还可以分享波形的详细信息吗? 例如、示波器捕获显示了饱和问题的输入和输出。 这对您来说是可行的吗? 这将有助于我们更好地处理这一问题。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    所附图片为我们从波形发生器生成的输入、在模拟输入端子上测得的输入以及在输出端子上测得的输出。

    在本例中、我们将升压设置为105V、并将跳线5和6开路、跳线2、3和4闭合。 我们没有更改任何寄存器配置、因此它应该与默认值相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyi、

    使用容性负载时是否会获得相同的结果? 您是否在不同增益下获得相同的结果?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们获得了具有不同增益的类似结果。 我们尝试了电阻器和压电堆栈。

    Xinyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新义

    我的意思是、如果您能够获得不同增益和压电负载下的预期结果。 您在哪些条件下获得预期的器件行为?

    您能解释一下您所附的图片吗? 我是说、您能否提供有关输入和输出信号的详细信息? 您能否在照片上描述问题? 这将使我们能够更好地处理这个问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.