This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:过载问题和 MCKI 问题。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898495/pcm4220-overload-issue-and-mcki-question

器件型号:PCM4220

我正在设置 PCM 4220评估板、似乎使其基本正常工作。 目前、当我找到轴承时、一切都处于 HW 模式。  

我有一组来自函数发生器的平衡输入、并开发了一组外部时钟(它在具有192kHz LRCK 和12.288MHz BCK 的从模式下运行)。 在开发的这一阶段、我将4220的输出直接返回到 PCM 5122 DAC 评估板中。 当我使其正常工作时、我将启动动态配置并从系统的其余部分控制 I2C。  

问题1。 MCLK 和 MCKI 的术语令人困惑。 对于192KHz 操作、DAC 上的 MCLK 必须为24.576MHz、4220上的 MCKI 必须为12.288MHz。 是这样吗?  

问题2。 当我向输入施加任何信号时、OVFL LED 亮起、DAC 输出为方波。 我已经检查了信号电平、它们在输入端处于或低于2伏 p-p。 LED 在较低的信号电平下略微变暗、但 DAC 输出仍然是与我的输入信号等效的方波(即相同的频率)。 如果我完全移除输入信号、LED 将熄灭。 我还检查了 ADC 输入端的信号电平。 它按应有的方式升高1.95伏、并且未被削波(尽管我可以在更高的输入电平下驱动削波)。  

我看到1.95伏和 VCOM 引脚、看起来是正确的。 我不确定我应该在 VREF 引脚上看到什么电压。 目前、它们的测量值为3mV 和5mV、这似乎是一个从外部去耦的奇怪信号电平。

VREF 引脚上应该看到什么电压?  

 如果由于某种原因这些错误、这是配置问题还是 ADC 芯片受损?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    数据表中的 MCKI 是指施加到指定 MCKI 的输入引脚上的信号。 MCLK 通常用作系统主时钟、它可能与 MCKI 上施加的信号相同、也可能不相同。 对于192kHz 运行、MCKI 应该为12.288MHz。

    我目前没有 EVM 来验证 VREF 电压、但3和5mV 肯定过低、听起来您的基准引脚对地短路。 这将解释为什么您会看到任何数量的输入信号溢出、因为如果像这样拉低 VREF、则 ADC 几乎没有有效的转换范围。  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zak;

    感谢您的快速回复!  

    我订购了一个新的 EVM、因为我认为 ADC 已损坏。  

    我对 MCLK 与 MCKI 的问题与 EVM 上的外部时钟输入(BNC 输入)有关。 现在、我看到它经过了板上的触发器、并从24.576分频为12.2288。 不清楚外部时钟是否应为12.2288、但现在我看到情况并非如此。  

    此外、供参考。 EVM 使用术语 SCKI 代替 MCKI。 只是为了让生活变得更"有趣".. ;-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到、是的、时钟有很多术语、它们往往可以互换使用、这肯定会令人困惑! 通常 FSYNC = LRCK =字选择和 SCK = MCK、但有时一个是指外部应用的时钟、另一个是指内部衍生的时钟。

    我希望新 EVM 能解决您的问题、但如果不能解决、请随时创建新帖子、我们将尽最大努力为您提供帮助!

    此致、

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须补充的是、TI 将原理图发布到 EVM 是一个很好的事实! 帮助您填写详细信息并确定如何更好地使用电路板。