This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:数据表中的引脚排列

Guru**** 2485265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880249/lm48580-pinout-in-datasheet

器件型号:LM48580

您好!

查看 LM48580数据表、引脚 A1在哪里? 第5节第3页左上角显示 A1、并且清晰地表示为顶视图。 第19页将其显示为镜像图像、除非第19页显示的是底视图(工程图未指明)。 哪一项是正确的? 也可以

-第3页显示了底视图,而“顶视图”的注释不正确,或者

-第19页显示了底视图,需要一条注释,说明“底视图”。

此外、YZR 封装技术规格与第19页相同。

帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您是对的、第19页的图应将图片标记为"底视图"。 这样、它将与第3页中提供的信息一致、这是正确的。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Luis。 我将其与布局图和 EVM 布局进行了比较。 一位同事告诉我、如果您以我的身份思考、第19页上的数字实际上是有意义的。 我不这么做。

    感谢您的帮助!

    Jim