This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 静态电流

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA861, TLE2426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871937/quiescent-current

主题中讨论的其他器件:OPA861TLE2426

您好!

我对 OPA861的静态电流有点困惑。

在我的应用中、我使用的是采用6.6V 直流单电源配置的 OPA861。

我还将使用 TLE2426作为 Vbias 来改善失真。

从数据表中,我了解到有一个内置的250欧姆电阻器,如果正确的话,我应该能够将 OPA861引脚1驱动接地?

但我计划在引脚1和 GND 之间使用一个47欧姆的外部电阻器、以增大静态电流并降低 THD、这是否正常?

最后一个问题、如图所示、如何将 TLE2426用作电源轨分离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    正如您提到的、有一个内置的250欧姆电阻器、可通过将引脚1直接连接到 GND 来使用。 您还可以设置自己的电阻器、但数据表建议将该值保持在50欧姆和1k 欧姆之间、以保持器件的最佳性能。 因此、虽然可以添加外部电阻器、但您可能需要使用50欧姆电阻器。 只要您不超过器件可提供的20mA 输出电流、我就不会看到使用 TLE2426时出现问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan、

    嗯、仍然令人困惑的是、正如我将引脚1接地一样、它与引脚1和接地之间的零欧姆电阻器相同、低于50欧姆...

    很抱歉、我真的看不到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    如果负电源直接连接到引脚1、则静态电流将由内部250欧姆电阻器设置。

    最棒的

    Hasan Babiker