This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:断开一个通道的 BTL 模式

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889850/tpa3116d2-btl-mode-with-one-channel-disconnected

器件型号:TPA3116D2

您好!

在 BTL 模式下使用 TPA3116放大器时是否存在任何问题、其中信号仅在一个输入通道上、负载仅在一个输出通道上?  

我们计划使用 BTL 模式、以便在扬声器连接到两个输出通道且有两个输入信号时实现立体声、但大多数情况下将使用一个输入通道和一个输出通道。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    如果没有音频输入、则没关系。 但请确保未使用通道的 BST 电容在那里。

    迪伦