This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:图31和图32

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889277/tpa3100d2-figure-31-and-figure-32

器件型号:TPA3100D2

大家好、

  图31和图32之间的输出电压不同。
除频率(1kHz 与8kHz)外是否存在任何其他条件差异?
我还怀疑电压范围是否正确。



此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    我们将很快查看详细信息并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    图32中有电压范围拼写错误。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的支持。
    电压范围=10V/div 对于图32是否正确?
    如果是这样、输出电压大约为22Vp-p 为什么该值与 图31 (34Vp-p)不同?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yaita-San、

    是的、 电压范围为10V/div、与图32相符。

    我认为增益设置可能不同。

    我想深入了解以获得更多数据、但很抱歉、这是一个旧器件、我没有获得更多数据。

    我建议您选择 TI 的新一代器件 TPA3118。  

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek-San:

    感谢您的回复。
    我知道没有更多信息。

    此致、
    雅丽塔