This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:我需要一个初始化代码来按 sch 文件集驱动 TAS2563芯片。

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PPC3-EVM-MB, TAS2563YBGEVM-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870721/tas2563ybgevm-dc-i-want-one-init-code-to-drive-my-tas2563-chip-by-sch-file-set

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:TAS2563PPC3-EVM-MB

TI、

我设计了使用 TAS2563芯片组的 I2S 路径、并希望将有关寄存器设置的初始化代码(及其序列)快速写入编解码器至驱动器扬声器。 主机主控制以下内容:

主器件侧 I2S 设置:

同步时钟:48kHz

位时钟:64*48=3.072MHz

主时钟256*48=12.288MHz

一个采样位:16位

下面我介绍了这个问题:

我希望 TI 提供初始化代码并让我的音频路径变得更容易、然后我将尝试更多、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosepeng、

    我将提供一个初始化 cfg、您可以将其写入器件。 请注意、TAS2563不使用 MCLK、而只使用 SBCLK 和 FSYNC。

    您可以通过 PPC3-End System Integration (PPC3-End 系统集成)面板生成自己的配置文件。
    我将在今天稍后返回 cfg 文件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rosepeng、

    随附两个 cfg 文件、一个用于调整模式、另一个用于 ROM 模式。
    只需按照 PPC3内 End System Integration (终端系统集成)面板上的说明、即可轻松生成这些文件。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../TuningMode_5F00_48KHz.cfg

    e2e.ti.com/.../ROMMode_5F00_48KHz.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan Salazar,

    谢谢、我得到了这两个文件。 但我注意到需要 PPC3和 EVM (TAS2563YBGEVM-DC +PPC3-EVM-MB amps040A、LB2)。 我应用了代理的这两块板、现在就得到了。 我在计算机上安装 PPC3应用、获取一些更新请求。 然后连接操作会在下面出现一些错误:

    "您有不同版本的 EVM -支持硬件 ID:FWIDTAS2563EVM-REVA"

    我展示了案例图片以及如何解决这一问题。 我还注册以获取 TAS2563软件。 我刚才下载了 purpath 控制台3、现在安装它。 那么、出现该消息。 我需要通过注册 的客户支持中心获取 TAS2563软件 ? 请帮帮我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的大盘是 TAS2563YBGEVM-DC、我注意到、文档内容如下:  

    注意:PPC3-EVM-MB 支持4.5V 至26V 的 VBAT 范围。要在中应用 VBAT 电源
    范围为2.7V 至4.5V、强烈建议移除跳线 J1和 J10并应用
    该电压直接连接到相应接头的引脚2、同时为 PPC3-15
    EVM-MB、具有5V 电压。否则板载电源可能会崩溃。

    这将无法正常连接? 我的 VBAT 为5V。  我可以看到 TI USB 音频2.0、但提供8v、USB 音频不显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosepeng、

    我的理解是否正确、即您能够在 VBAT 上使用5V 电压的器件、但如果您增加 VBAT、则器件无法正常工作?

    EVM 版本警告不应该是问题、您可以单击"OK"、然后从左下角单击"Connect"。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器