This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:连接 TLV320DAC3100与 AM3358

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889265/tlv320dac3100-interfacing-tlv320dac3100-with-am3358

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

我正在使用 BeagleBone Green。 我需要将 TLV320DAC3100与其连接。  

是否有人可以指导我完成相同的配置步骤?

此致、

Ambuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambuj、

    我没有 BeagleBone Green 的相关经验、但我可以提供有关 TLV320DAC3100的信息。

    当此音频 DAC 与外部控制器/处理器连接时、您基本上需要能够提供用于音频流的 I2C 命令行和 I2S 通信线路。

    您的 BeagleBone Green 应能够为 I2C 通信提供 SCL 和 SDA 线路。 如果是 I2S 线路、则取决于您所需的配置。 如果您的 BeagleBone 能够作为主器件或从器件工作、 我建议查看此文档以了解详细信息:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa469/slaa469.pdf

    如果您至少拥有这些通信线路、则应该能够控制 TLV320DAC3100。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。 我们很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。  

    我能够通过 I2C 检测 DAC、但无法正确配置它。

    您是否有任何脚本/示例设置可供参考。

    谢谢、此致、

    Ambuj Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambuj、

    是的、我们在评估模块中使用了此初始化脚本。 其格式为 w 30 yy xx;其中 w 是 I2C 写入命令、30是 I2C 地址、yy 是寄存器地址、xx 是寄存器数据。

    e2e.ti.com/.../TLV320DAC3100_5F00_Script.txt

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您共享初始化脚本的链接。 我将尝试在这方面的帮助下配置 DAC 并更新/跟进。

    此致、

    Ambuj