This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何检测麦克风的断开连接

Guru**** 2490175 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889656/pcm2912a-how-to-detect-disconnecting-of-microphone

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好!

我想知道如何检测麦克风与设备的断开连接。

是否有任何检测方法?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    PCM2912A 没有专用的麦克风断开检测功能。  有一些选项可通过通用外部电路在线使用、用于麦克风/耳机检测、可用于此目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    下面让我确认一下。

    TI 是否有具有断开检测功能的器件?

    是否有该功能的参考设计?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu 您好!

    TI 不提供具有集成式耳机/麦克风检测功能的 USB 编解码器、但也有其他器件、例如 AIC3254/AIC3204或 AIC326x 产品包含此功能。

    或者、TS3A227E 通常用于这些应用中的耳机/耳机检测、您可以在论坛和应用信息上找到有关此功能的一些文章和信息。