This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:对 DS 中的参数有疑问

Guru**** 2636085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48580, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898173/lm48580-questions-regarding-parameters-from-its-ds

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!  

我必须遵循客户针对该器件提出的问题、

 “我不理解 IT DS 中的一些参数

  1. 它可以使用4kHz 蜂鸣器运行吗?  从下面的图表中可以看到、它经过优化、可在高达200Hz 的频率下工作、在1-2KHz 时、它的增益降低。

 

  1. 输出电流是多少? 我看到这些参数是在 RL = 6uF + 10欧姆时测量的;我应该验证它可以支持以下参数(另请参阅随附的 DS):

e2e.ti.com/.../AT_2D00_1438_2D00_TWT_2D00_R.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1.-是的、LM48580可以在4kHz 频率下运行、但正如您正确提到的、它在此频率范围内的性能会下降。 在选择触觉驱动器时、最重要的是确保器件能够处理负载电容。 我看到蜂鸣器具有13nF 的电容。 该值可由器件接受、因为它设计为与 UF 阶的电容器值配合使用。  

    我还建议查看 DRV2700 ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv2700.pdf ),该器件可以处理更高的频率,而不会降低性能。

    2.-电流受升压转换器的限制。 该器件的输出电流限制为1.1A。 对于 DRV2700、其输出电流可通过外部电阻器进行修改。 最高可达2.3A。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.