This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 录制 Ghosts

Guru**** 2482525 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871784/recording-ghosts

主题中讨论的其他器件:TIDA-01471

大家好!

我知道这听起来可能有点傻,但我是一个业余的鬼猎者,通过一些建议,我发现,在这个论坛上发言将会大有裨益,因为在座的每个人都是一位专家。

我试图捕获最低回波、有时甚至最好的麦克风也无法正常工作、除非使用昂贵的设备。 我一直在想使用 batdetectors.uk/pettersson-u384www.nhbs.com/batbox-duet-bat-detector。 我想获取低于人类听力20Hz 能力的东西、那么自动回放具有轻微的超声波感?

您认为使用这两种方法都是有效的还是有其他建议? 我正在努力尽可能发挥创意。


此致、
j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01471 振动传感接口能够捕获低至0.6Hz 的音频信号、具有接近100dB 的极高动态范围。 如果需要、简单的电路修改甚至可以获得更低的频率。

    低噪声电流源用作幻象源(如 本文档中的源)、而不是 TIDA-01471设计中的 XTR。

    需要使用低噪声、高动态范围电容式麦克风才能受益于此接口。

    希望这能带来一些其他的想法。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐和建议、我查看了设计、遗憾的是、我对这些内容的理解非常基本。  

    我对 TIDA-01471 IEPE 振动传感器接口件的蓝图有一些疑问? 我是否购买了这件器件、然后将电缆连接到它、然后连接低噪声、高动态范围电容式麦克风?  

    我提前道歉,因为工程不是我的领域,很遗憾...您能否解释需要什么以及它是如何连接的?

    您是否认为 Bat 超声波探测器在实时回放的情况下仍能有效地捕捉人类声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    您的请求绝对不是愚蠢的。 独立于人们是否相信鬼魂,有理由能够检测所谓的次声或红外线声音。 医疗调查显示,这种低频可能会导致简单的头痛、恶心、失眠和严重的健康问题。 这种声音的来源可以是经科学证明的来源,如天气状况、错误安装的空调或通风系统或任何其他发射次声的东西。 在最坏的情况下、您在搜索重影时会发现这样的音源、这对于您的订约者而言同样重要。

    我恐怕蝙蝠探测器不会对您有所帮助、因为这些装置的频率高于人类听力极限。 您会发现低于人类听力频率。

    如果我必须设计这样的传感器系统、我将从大膜式麦克风开始。 幸运的是、它们以无源(!)形式存在 低音炮(扬声器)、但它需要是一个封闭的系统。 除非您关闭共振管空气密封、否则 Bassreflex 系统将无法工作。  

    接下来、您希望获得更大的电压、而不会增加太多噪声。 扬声器具有通常为4至8欧姆的低阻抗、因此、如果您为音频系统使用变压器(例如管道放大器的输出变压器)、则可以在不降低声音质量的情况下提高电压。 对于8 Ω 扬声器、1:100的匝数比可提供~80kOhm 的输出阻抗。 将低端侧连接到扬声器、将高端侧连接到支持低频的高输入阻抗放大器的输入端(对于某些测试、高质量音频前置放大器的唱机输入应该这样做)。 此前置放大器的输出连接到录制单元。 我想你已经完成了。 录制声音并以更高的速度回放应该可以很好地显示转换为人耳频率范围的录制声音。 请注意系统的灵敏度! 用手指敲击滤膜可能会损坏您的记录系统。 考虑使用限幅放大器。

    此致、

    Ingolf