This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:故障检测和恢复

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879910/tlv320dac3100-q1-fault-detection-and-recovery

器件型号:TLV320DAC3100-Q1

大家好、

我正在研究 TLV320DAC3100-Q1的故障(错误)检测和恢复功能。

到目前为止、我只能在状态寄存器中找到以下项目。

此器件是否具有 其他安全机制、例如欠压保护、过压保护、过流保护

或其他错误/故障检测机制?

如果是、您能否向我分享 每个价值、以及 我如何从该 状态中恢复?  

热保护

耳机驱动器短路保护

为扬声器驱动器提供短路保护

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thuji-San、

    该器件支持过热保护。  90°C 是 OT 保护可能启动的最低温度。 在迟滞方面、该器件的设计温度为20°C 因此、OTP 将在70°C 左右停止

    此外、耳机和扬声器驱动器还具有短路保护功能、该功能始终启用以提供保护。  

    可以使用第1页/寄存器31来监控耳机短路保护。

    扬声器短路保护可通过第1页/寄存器32进行监控。

    为了从短路保护中恢复、必须关闭耳机和 D 类驱动器的电源并重新加电。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.