This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS 中不带 AINR、AINL 的混合方法

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/898390/tas2505-q1-mixing-method-in-tas-w-o-ainr-ainl

器件型号:TAS2505-Q1

大家好、团队、

基于数据表"模拟输出 D 类扬声器驱动器和耳机/线路输出驱动器、为 DAC、AINR、AINL 或三者混合提供输出功能"

TAS 似乎提供 DAC、AINR、AINL 的混合功能。

那么、是否可以仅将两个声音与 DAC 混合、而不使用 AINR、AINL?

客户希望混合使用两个数字输入、这意味着他们不需要 AINR AINL 引脚。

在 TAS2505-Q1中、还是在 TI 中不具有 AINR、AINL 引脚的任何其他更好的器件中、都有可能实现?

谢谢你。

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是的、TAS2505-Q1能够混合多种音频信号路径。 在这种情况下、正如您正确提到的、AINR、AINL 和 DAC 通道可以混合使用。 如果客户不想使用 AINR 和 AINL 信号、则可以混合左右 DAC 通道。 第0页/寄存器63可用于此目的。 这样、他可以混合左右声道、结果可以路由到扬声器驱动程序。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.