This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:是否会向我发送 PPC3 (v3.1.3)的下载链接?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879247/tas2563-would-you-please-send-me-download-link-of-ppc3-v3-1-3

器件型号:TAS2563

我发现文章与我有同样的问题。

症状是无法将 TAS2563连接到 PPC3。

TI 的指南是安装 v3.1.3、但链接不再有效。

我请求 v3.1.3下载链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    欢迎使用 e2e。

    PPC3是从 MySecureSoftware 下载的、有最新版本可供下载。
    您应从产品文件夹申请访问权限:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在相关帖子中、您提到了如果 v3.1.5不起作用、请尝试 v3.1.3。

    那么问题似乎就解决了。

    我已经可以访问 TAS2563软件、但 无法将 TAS2563连接到 PPC3。

    我猜我的问题与相关帖子相同。

    相关帖子中的下载链接现在无效、因此如果您再次与下载链接 v3.1.3共享、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    请查找随附的 v3.1.3下载链接。  
    请告诉我这是否可以解决您设置中的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有其他下载方式吗?

    我从链接中收到此错误消息。

    - TI SSO 登录错误-

    TI Box 网站当前已锁定、无法用于新帐户。 我们感谢您在我们解决此问题时的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您可以通过论坛直接与我联系吗?:ivan.salazar@ti.com

    我将设置另一种共享安装程序的方法。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器