This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104

Guru**** 2583065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871615/tlv320aic3104-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

您好 Steve

我们有一个问题、实际上我们将耳机与此芯片配合使用、该芯片具有以下规格:

扬声器规格  
类型  传感器移动线圈动态扬声器
阻抗   1000Ω±15%@1kHz
灵敏度   1k 时为115dB±10
频率响应   200-4kHz
额定输入功率  10mW
最大输入功率   100mW
   
   
麦克风规格  
类型  换能器移动线圈动态 MIC
灵敏度范围  -60±3dB
阻抗最大值   1kHz 时为150Ω μ A
频率   500-6kHz

您能不能建议我们将其与上述 POST 中所示的电路诊断结合使用。

此致

Akash Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    扬声器规格符合 AIC3104规格。 使用单端输出将产生~1mW、这完全在额定输入功率范围内。 编解码器上的 HPOUT 需要最小16欧姆、因此1000欧姆阻抗很好。  

    对于麦克风、通常会根据应用而不是编解码器来选择麦克风。 所提供麦克风的规格可以正常工作。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    感谢您的评论和解释。

    此外、您能否告知我们输出端的任何保护电路、以防止浪涌、ESD、瞬态或短路。

    或者、输出端是否需要任何音频变压器?

    此致

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    所有引脚都具有某种基本 ESD 保护。

    数据表为人体放电模型规定了高达2000V 的保护规格。 这并不总是足以满足特定的设计要求、因此可以使用具有更高保护等级的外部器件。 在 AIC3104的引脚之间放置电阻器并使用 TPD2E007 应该足够、但这实际上取决于设计要求。

    此致、

    Aaron