This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:EVM 采样率显示问题

Guru**** 2490165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889872/tlv320adc3101evm-k-evm-sampling-rate-display-issue

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

尊敬的 TI 专家:  

当我在时钟的设置页中更改 NADC、mAdc 的设置时、CCS 软件中的最终采样频率无法正确显示、这两个值不相同。 您知道问题是什么吗?

我检查了 NADC、mAdc 寄存器的寄存器值、更改成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、您好!  

    USB 音频采样率是指 USB-MODEVM 上的 USB 音频处理器。  这是在 USB 音频处理器的固件中设置的。 如果您使用外部音频串行接口连接到音频分析仪或主机处理器、则可以忽略该接口。  

    如果要使用 USB 音频处理器测试器件、则需要重新编程保存 USB 音频固件的 EEPROM。 这可以通过 GUI 转至 Tools/EEPROM Writer 来完成

    单击 EEPROM 写入器后 、单击文件浏览器图标(如下所示)并浏览到 USBaudio 固件文件夹。  路径是

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC3101 CS\USBfirmware\image

    可用的 USB 音频采样率如下所示:

    此致、

    -Steve Wilson