This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:有关 TLV320DAC3203IRGER 的查询

Guru**** 2490635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886991/tlv320dac3203-query-on-tlv320dac3203irger

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、 我们将在我们的设计中使用 TLV320DAC3203IRGER 音频编解码器。 我们需要知道 TLV320DAC3203IRGER  编解码器是否可以驱动单声道扬声器? 是否有任何寄存器设置可用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    TLV320DAC3203能够在单声道和立体声模式下使用。 但是、请务必记住、模拟输出(HPL 和 HPR)在单端配置(立体声)中支持14.4欧姆的最小负载、在差分配置(单声道)中支持24.4欧姆的最小负载。

    如果您对单声道差分配置感兴趣、请查看下面的示例配置。  

    e2e.ti.com/.../Mono_5F00_Differential_5F00_Output.txt

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis Fernando Rodriguez S、

    感谢你的答复。

    我们将使用 TLV320DAC3203IRGER 编解码器来驱动600欧姆 阻抗、最大功率为6dBm。 对于6dBm 功率、模拟信号的 Vpeak-Peak 将为+/-2.1V。 此部件是否支持此输出电压电平? 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    是的、该器件实际上支持更高的输出功率。 此外、该器件能够支持3.3V 的峰峰值电平。 因此、您的要求不应存在任何问题。

    如果您需要有关原理图和寄存器配置的更多帮助、请告诉我。 我很乐意为您提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Fernando Rodriguez S:

    感谢您的澄清。

    我们将使用编解码器作为单声道输出(仅使用左声道 HPL)。是否可以进行此配置?

    此致、

    Nandhini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S:

    编解码器输出电压峰峰值应为4.2V。 此器件是否支持此级别?

    请您分享您的电子邮件 ID、以便我可以分享有关该查询的更多详细信息。

    此致、

    Nandhini   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    遗憾的是、输出电平被限制在 LDOin 电源电平。 因为它可以设置为3.6V 的最大电压电平。 输出只能达到3.6V (从0V 到3.6V)的峰峰值水平。

    有关其他信息、您可以通过 E2E 聊天与我联系。 我很高兴通过本次聊天讨论您的申请详情。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S:

    感谢您的回答。 我们将通过 E2E 聊天提出疑问。

    我们将使用编解码器作为单声道输出(仅使用左声道 HPL)。是否可以进行此配置?

    此外、编解码器中设置的默认增益是多少?

     

    此致、

    Nandhini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    是的、可以在单通道单端或差分配置中使用该器件。

    关于器件中的默认增益、所有音量块或增益块最初都设置为0dB。 您可以通过寄存器配置来配置更高或更低的增益。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis Fernando Rodriguez S、

    感谢您的分类。

    如何终止未使用的引脚(DOUT/MFP2、 MICBIAS、 DMDIN/MFP3、 DMCLK/MFP4、 INL、  TLV320DAC3203的 INR、 HPR) ?

    此致、

    Nandhini  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nandhini、

    所有未使用的数字引脚(DOUT/MFP2、DMDIN/MFP3、DMCLK/MFP4)和未使用的模拟输出(HPR、MICBIAS)都可以悬空。

    未使用的模拟输入(INL、INR)应连接到0.1uF 电容器并连接到 GND、因为它们偏置。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.