This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:仅噪声输出

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896863/tlv320adc3101-only-noise-output

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

我正在为 TLV320ADC3101疲于应对。
无论输入信号如何、我都只会获得振幅约为5mV、偏移数为几 mV 的噪声。 当我更改 PGA 增益时、失调电压和振幅都不会改变。

我的寄存器值如下:

00 00 将 PAGE 设置为0

01 01软件复位

04 07 PLL_CLKIN = BCLKIN、CODEC _CLKIN = PLLCLKIN

05 11 R = 1、P = 1

06 08 J = 8

07 00 D = 0

08 00 D = 0

05 91 PLL 打开

12 81 NADC = 1

13 82 mAdc = 2

14 80 AOSR = 128

1b C0左对齐模式16位

3D 01处理块1

00 01将 PAGE 设置为1

3c 50右 PGA = 40dB

37 FC 右侧 ADC 输入= IN1R (M)

00 00 将 PAGE 设置为0

51 40为右侧 ADC 加电

52 00取消静音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Florian、

    感谢您提供信息。 让我继续看看寄存器设置、我将尽快返回给您。

    至于原理图、我的注释如下:

    1.电源去耦看起来不错。  

    2.我们建议在 CLK/DIN/DOUT 线路上添加小型串联电阻器、以帮助实现振铃和过冲。

    3.未使用的输入应使用0.47uF 电容器连接到 GND。  

    这些只是一些小问题、也是唯一可能导致输出噪声的问题。

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    它现在可以工作了。 似乎我使用的是故障组件。  

    此致、

    Florian Strobel