This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:数据表和 MEVM 电路板中 SDOUT 的2.1配置及其修复方法之间的差异

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/880129/tas5825m-difference-between-2-1-configuration-of-sdout-in-datasheet-and-mevm-board-and-how-to-fix-it

器件型号:TAS5825M

我们已根据数据表中的 TAS5825M 图160采用2.1配置进行设计。 然后、我们使用 PurePath 和 MEVM 板运行并测试2.1配置。 在构建第一个文件后、我发现 MEVA 板使用另一个 GPIO 配置、然后是数据表中的示例160。 在 EVA 板上、GPIO1被用于 SDOUT、当我用一个示波器进行测量时、我可以看到情况就是这样。

因此、在构建要导出的新文件之前、我们确保具有以下配置:

0x30h                           xxxxxxx0             :SDOUT 为 DSP 输出(后处理)

0x60h                           xxxxx100             :GPIO2设置为输出,REST 为输入

 0x61h   GPIO_0           xxxx0000            :故障关闭

 0x62h   GPIO_1           xxxx0000             :关闭静音

 0x63h   GPIO_2           xxxx1001            :已选择 SDOUT

 

在进行上述更改后、我们丢失了 GPIO1上的信号、但它不会显示在 GPIO2上。
请帮助我们解决缺少的器件、以使其正常工作。

提前感谢您

mikal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、这是一个硬感知/测量问题。 此处列出的过程正常工作

    Mikal