This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDM 模式下的 TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2562430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871534/tas5805m-tas5805m-in-tdm-mode

器件型号:TAS5805M

在2.0系统中、8个通道的信号通过 TDM 接口输入、但只有一个扬声器有声音。 它是寄存器设置?的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ju、

    建议通过参考来配置 TDM:

    e2e.ti.com/.../1643.TAS58xxTDM16-Configurations.pdf

    此致、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix Wan、

    我已经尝试过您的方法、但问题仍然存在。 还有其他方法吗? 只有一个扬声器有声音。

    三次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好、

    您是否配置 TDM8? 请与:分享

    1. I2S 源的 I2S 格式;
    2. 基于上次回复中发送给您的 TDM16示例的 TDM8配置。

    此致、

    Alix Wan。