This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 大家好、我对 D 类放大器 AD、BD、1SPW 调制的 VCM 有疑问。

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878089/hi-i-have-a-question-about-vcm-of-ad-bd-1spw-modulation-of-class-d-amp

大家好、我正在研究 AD、BD、1SPW 调制。

我可以理解调制是如何工作的。

但是、我想知道每个调制的不同共模电压如何影响电路。

例如,对于 AD,VCM 始终为 Vpp*0.5。

在 BD 中、

VCM 与上述类似。(具有三个电压)。

对于 SPW、

VCM 有两个电压。

这些不同的共模电压有何影响?

此外、我可以理解为什么1SPW 比 BD 更高效。

但是、您能否更详细地解释一下每个调制的优势?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

    共模电压的影响是、当 PWM 电压达到 PVDD/2的共模电压时、输出电感器上的电压实际上会改变极性。 电感器两端的最大电压为 PVDD/2、最小电压为–PVDD/2。

    关于1SPW 的优势:1SPW 调制可将空闲时的占空比固定为~15%。 因此、与 BD 模式相比、它的空闲电流更小。 当输入信号电平增加时、一个引脚增加占空比、而另一个引脚减少占空比。 因此、当输入 信号足够高时、只有一个引脚进行切换。  

    当 PVDD 较高且需要更好的热性能时、1SPW 模式很有用。 但 THD+N 性能可能不如 BD 调制好。 TI 提供了具有良好 THD+N 性能和良好热性能的混合调制。  

    LC 滤波器设计文档提供了有关 AD/BD 调制的更多信息: http://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答!

    您能否更详细地解释为什么1SPW 调制的 THD+N 比 BD 调制更差?

    谢谢、

    Yun