This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:混合流5和7十六进制代码

Guru**** 2483625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871294/tas5756m-hybrid-flow-5-and-7-hex-code

器件型号:TAS5756M

你(们)好  

我正在使用 TAS5756M 研发 HiRes 音频系统。

是否仍然可以使用最新的 PurePath 控制台母板评估 HF5和 HF7? 请注意、它需要外部 I2S (Fs96k 和 FS192k)才能使其正常工作。 PPC RevD 主板具有外部 I2S 接头、但最新主板没有外部 I2S 接头。

2.您能帮助生成 HF5和 HF7的.h 文件并突出显示寄存器设置的差异吗? 您可以使用默认设置、因为 EQ 设置是在 SoC 中完成的。

Rgds
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    1.您的侧持续版本 PurePath 控制台母板是什么? F 和 G 在相似的位置都有外部 I2S 接口。

    以下是供您参考的用户指南:

    2、我们的大学将很快跟进 HF5和 HF7脚本。  

    e2e.ti.com/.../Purepath-Console-Motherboard-User-Guid.pdf  

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我想主板的任何版本都适合您、但仍想确认您手中的是哪个版本?

    另外、您还需要使用 PPC2软件来使 EVM 正常工作。 您是否可以访问 GUI?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    你是对的。 我刚刚意识到跳线已重新定位到电路板的一侧。 它不会有任何问题。

    我能够生成.h 文件、但无法生成 HF 5和7 (192kHz 和96kHz)。 它在时钟上有错误标志、我不会获得一致的数据。 我很可能没有 I2S 时钟馈入电路板。

    您能否 帮助生成 HF5和 HF7的.h 文件,并请突出显示差异? 请发送至我的电子邮件。 我的客户正在等待文件。 客户正在使用 HF7、想要切换到 HF5。  他们还想知道更改后寄存器涉及的内容。  

    谢谢

    Rgds
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我已通过电子邮件将文件发送给您。谢谢!

    此致、

    Hao