Thread 中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MB、 TAS2563
您好!
配置 TAS2563YBGEVM 电路板时遇到问题、无法将 I2S 器件用于输出和输入、 我根据 PPC3-EVM-MB 用户指南配置 PPc3板、以便能够获取 I2S 输入、但当我使用 PurePath 3初始化板时、我不会从扬声器获取任何输出、我已按照指南中所述将位时钟连接到 SBCLK、 I2S 帧同步(LRCLK)至 FSYNC、以及从源到 SDIN 的数据输出 以及从 I2S 源到 SDOOUT 的数据输入、
我是否需要 Init 文件来路由 TAS2563YBGEVM 放大器的输入和输出?
对于 I2S 源 Im 使用:
采样率(LRClock):48kHz
主时钟(MCLOCK):24.576MHz
位时钟(BCLK):3.072MHz
感谢您的任何帮助
此致
Leo