This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424Q1EVM:20V 电源过压

Guru**** 2486055 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879813/tas6424q1evm-overvoltage-with-power-supply-20-v

器件型号:TAS6424Q1EVM

您好!

我正在 PVDD 大于18V 的情况下测试 TAS6424Q1 EVM。我查看了评估板手册、并在第一页找到了该手册:  

"如果移除 J12并提供12V、则电源单元(PSU)最高可达26.4V、电流大于6A。 如果 J12处于输入状态、则将输入电压限制为18V"

因此、我移除了 J12并将 J12 (Vbat)的引脚1上的12V 电压连接在一起。 然后、我在 J3上为电路板提供了20V 电压。

通过检查 PPC3、我注意到 PVDD OV 故障已开启、但如果我将 PVDD 降至18V 以下、则该标志会熄灭。  

如何使电路板使用大于18V 的电源?

此致、

Nicholas Rocchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    是否确定您有 TAS6424-Q1、而不是 TAS6424L-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    是的、很抱歉、我刚刚注意到名称错误。

    谢谢你

    Nicholas Rocchi