This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:使用 Linux 驱动程序时遇到困难

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, AM3352, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889568/pcm1690-difficulty-with-the-linux-driver

器件型号:PCM1690
主题中讨论的其他器件: AM3352PCM1681

您好!

我有一位客户在 Linux 中获取正常工作的 PCM1690驱动程序以与我们基于 AM3352的电路板配合使用时遇到了困难。

他们在此处找到了一个驱动程序:

https://github.com/litinghello/PCM1690/blob/master/pcm1690.c

这似乎是基于内核中已有的 pcm1681驱动程序、但它们似乎无法使其中任何一个正常工作。 驱动程序初始化正常、但无法通过它们播放。 TI 是否有任何 Linux 内核 ASOC 专业技术可供借鉴? 如果是、您还需要哪些其他信息?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    遗憾的是、我们没有任何 Linux 专家、TI 不再支持用于音频的 Linux 驱动程序(我知道)。  

    他们可以尝试确认 DAC 是否正确供电、并为配置的格式应用有效的 I2S 信号。  我建议他们验证他们的原理图是否也有效。

    谢谢、

    Paul