This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101:

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878132/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

尊敬的专家:

您是否知道如何将 CS 和 PPS 组合在一起以生成脚本?  

例如、我使用 CS 软件记录配置脚本、并希望导入 PPS 以进一步验证流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我正在等待回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    wxyxiangyang、

    遗憾 的是、CS 软件和 PPS 不能直接兼容、即无法从 CS 导出将直接导入 PPS 并在无需任何手动操作的情况下工作的文件。

    CS 软件将允许您控制器件并测试不同的操作模式、 您可以通过打开命令行界面并单击"RECORD "来创建脚本 、这将允许您记录所做的所有更改、  但是、 这可能仍需要进行优化、因为 GUI 可能会多次写入同一寄存器。

    CS 软件也允许您打开 Register 表、因此、如果您打开寄存器表并将其转储到电子表格中、则您具有完整的器件配置。 如果您只想写入非默认寄存器、这需要一些工作。  

    一旦您知道要写入哪个寄存器、 就需要将 CS 软件格式转换为 PPS 格式

    例如 、在 GUI 中、您可能具有如下序列:

    #左侧 ADC 音量= 0dB

    宽30 53 00

    ##右侧 ADC 音量= 0dB

    宽30 54 00

    ##选择第1页

    宽30 00 01

    #麦克风偏置电源已关闭

    宽30 33 00

    W =写入

    第一个十六进制值=器件地址(移位至左侧1位)

    第二个十六进制值=寄存器地址

    第三十六进制值=寄存器值

    在 PPS 中、这将转换为  

    REG[0][83] = 0x00; 左侧 ADC 音量= 0dB

    REG[0][84] = 0x00;启用 MICPGA_L 增益控制、0dB

    REG[1][21] = 0x00; 麦克风偏置电源关闭

    其中第一个括号包含页码(十进制)、第二个括号是寄存器地址(十进制)、然后是十六进制的寄存器值。

    可以通过单击框架、单击属性菜单中的"系统设置"、 然后单击"..."来更改 PPS 配置文件  电压。 这将打开 PPS 的器件配置。  

    此致、

    -Steve Wilson