This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:待机电流问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1754-Q1, PCM5100A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889818/pcm1754-q1-standby-current-question

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM5100A-Q1

大家好、

我的客户想知道 PCM1754-Q1关断时的电流。 但我发现 PCM1754-Q1没有关断模式。 因此、我想我可以为他提供待机电流值。

我无法从 PCM1754-Q1数据表中找到待机电流信息。 您能否提供此参数?

此外、我找不到任何 AEC-Q100音频 DAC 具有关断或低功耗模式。 我们是否有任何合适的器件可推广给客户?

谢谢你。

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    PCM175x 不提供任何低功耗/待机模式。  如果客户禁用到器件的所有时钟(I2S 关闭)、器件将消耗大约12mA 的电流。

    您可以查看 PCM5100A-Q1、它具有 XSMT 模式、可将电流消耗降至1mA 以下。

    否则、您可以查看 LPAA 团队的 DAC+耳机放大器器件。  它们具有低功耗模式。  

    谢谢、

    Paul