This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3254:AGC 噪声栅极信号和噪声去抖问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871407/ccs-tlv320aic3254-agc-noise-gate-signal-and-noise-debounce-issue

器件型号:TLV320AIC3254

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我采用的 AGC 如下:

宽30 00
宽30 56 82
宽30 5E 82
宽30 57 6A
宽30 5F 6A
宽30 58 1D
宽30 60 1D
宽30 59 18
宽30 61 18
宽30 5A F9
宽30 62 F9
W 30 5B 13.
宽30 63 13
宽30 5C 08
宽30 64 08

我遇到的问题是、当信号为低电平时、当信号的每个部分超过-70db 阈值时、前置放大器增益会不断地上升和下降。 更改噪声和信号去抖值不会执行任何操作。 当然... 噪声去抖时间与它应该是... 当设置为最大值时、它仅保持大约1秒! 最大 PGA 增益设置(高于20dB)越高、问题就越明显、因为您可以听到的差异越大。  

我已确认 EVK 上的同一问题。 我转储了下面的寄存器0和1值。  

请告诉我出错了。  

此致

Davide2e.ti.com/.../7433.TI_5F00_PAGE_5F00_0_5F00_REGISTERS.xlse2e.ti.com/.../5775.TI_5F00_PAGE_5F00_1_5F00_REGISTERS.xlsonEVK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宽30 00
    宽30 56 82
    宽30 5E 82
    宽30 57 6A
    宽30 5F 6A
    宽30 58 1D
    宽30 60 1D
    宽30 59 18
    宽30 61 18
    宽30 5A F9
    宽30 62 F9
    W 30 5B 13.
    宽30 63 13
    宽30 5C 08
    宽30 64 08

    这可能更易于复制和粘贴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    下周初之前、我将无法访问实验。  我将测试您的配置并告诉您我找到的内容。  

    -Steve Wilson