This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频 ADC 查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, TLV320ADC5140, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879720/audio-adc-inquiry

主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3140TLV320ADC5140TLV320ADC6140

团队、

我的客户正在寻找音频 ADC 解决方案。 模拟音频信号转换为 I2S 信号。 采样率应至少为192kHz。 请您建议合适的解决方案吗? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    了解一下 TLV320ADC5140器件。  TLV320ADC3140和 TLV320ADC6140也属于该系列。  还有许多其他器件可以满足您的要求、如果您能为我们提供有关所需性能、通道数等的更多详细信息