This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:用于单声道应用并作为25W D 类放大器的输入

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1161964/pcm5102a-using-in-mono-application-and-as-an-input-to-a-25w-class-d-amplifier

器件型号:PCM5102A

大家好、我已经使用 PCM5102A 设计了一款与 MP3播放器类似的器件、现在我正在使用一个或两个25W/4 Ω 骨扬声器设计一个"对话树"。 因此、我的想法是使用内部具有 PCM5102A 和音频微型插孔的 MCU 板来连接耳机、并仅设计一个25W D 类放大器、因此我希望确保可以将 PCM5102A 的输出信号放在输入端 25W 放大器的输出。 我可以使用电缆连接 DAC 输出和放大器输入、因为2个波形不是很近、它们之间大约有40cm。
谢谢、
Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、您好!  

     DAC 和 D 类的电缆连接应该正常。

    此致、

    Arash