This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140采样频率

Guru**** 2483625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871244/tlv320adc6140-tlv320adc6140-sampling-frequencies

器件型号:TLV320ADC6140

尊敬的团队:

我的客户询问该器件是否可以为此器件使用31.25kHz 采样频率。 我无法在数据表中看到此频率支持、是否可以使用此频率?

此致、

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caglar、  

    在自动检测从模式下支持31.25khz。 自动检测会将其解释为32k/294k 模式、但真正的速率取决于主器件提供的时钟。  

    将器件配置为主控模式会更困难、但仍然可以通过告知器件您有一个12.288Mzh MCLK、但实际上提供了一个12MHz 时钟并将速率设置为32k 来实现。 这样、您就可以"欺骗"自动检测模式来执行31.25khz

    此致

    -Steve Wilson