This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:帮助处理 Ivan Salazar 之前的帖子

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897725/tpa6120a2-help-with-previous-post-by-ivan-salazar

器件型号:TPA6120A2

Ivan Salazar 在最近的一篇文章中亲切地说:

"嗨、Christopher、

捕捉中显示的信号对于差分信号看起来是正确的。

您如何连接到负载? 您是否按照我之前的一个图表中的建议将一个通道的输出连接到负载的一侧、将另一个通道连接到另一侧?"

几周后、我非常渴望获得我的原型钻机的更大信号、我意识到 Ivan 并不总是能回答我的问题、如果不是 Ivan、其他人是否有可能、请确认在下面所附的 Ivan 的布局中、 他的目的是说、右声道的正馈电成为新单声道连接的正馈电、而左声道的正馈电实际上成为新单声道电路的负极端子或接地端子。 两个原始立体声信号的接地连接是否保持未连接?

我衷心感谢您的帮助、让我继续前进。

非常感谢。

Christopher J James

PS 我还将在发送给 Ivan 的差分信号下方附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    很抱歉、您的回复延迟了、我可以通过电子邮件联系您吗?
    或者、请给我发送电子邮件:ivan.salazar@ti.com

    让我们打电话、也许这样您和我都可以更好地解释并找到解决方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    现在、当我们离线跟踪时、我将关闭此主题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器