This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:12V 时为 TAS2563

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889449/tas2563-tas2563-for-12v

器件型号:TAS2563

您好、先生、

我们使用具有5V 适配器的 EVM 中的客户扬声器、并在连接时转储.h 文件。

客户不会在其 PCB 上使用5V 电压、直接使用12V 电压、无需升压。

我们如何修改.h 文件以适合在客户 PCB 中使用? (无升压)

谢谢、Ian。  e2e.ti.com/.../FG_2D00_22Phi_2D00_H-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们的团队将查看此主题并尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    你可以帮个忙吗?  

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    对于外部 PVDD 功能、您只需将升压配置为"始终关闭模式"。 您可以从 PPC3的 Device Control 面板中执行此操作。
    最重要的是遵循正确的电源序列:如果 VBAT 不存在、请勿为外部 PVDD 供电。
    建议的序列是 VBAT -> VDD/IOVDD -> PVDD

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器