This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:封装尺寸问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1160679/tpa2011d1-body-size-questions

器件型号:TPA2011D1

大家好、

TPA2011D1的数据表中显示的封装尺寸 为1.6mm×1.21mm

封装信息页大小也不对齐。 请告诉我们正确的尺寸信息是什么?

谢谢!

谢谢!

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请等待24小时、让 我们的演讲 专家发表意见。 感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    我们正在验证此信息、请多花几天时间确认要显示的正确值。
    同时、我建议继续使用数据表最后几页中封装信息中的值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我是否可以知道何时提供反馈? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    检查此信息后、我们将得到以下注释:

    • 数据表第6节中的信息是正确的。 请注意、这是典型值。
    • 数据表第29页中的信息是正确的。 请注意、这是最大值和最小值、而不是典型值。
    •  数据表首页的表中有一个拼写错误、应为1.16x1.21。
    • 尺寸汇总(尺寸、以 mm 为单位):
      •  

        最小

        典型值

        最大

        X 光

        1.184.

        1.214.

        1.244.

        Y 光

        1.130

        1.160

        1.190

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师