This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:爆音衰减详细信息

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878918/tlv320aic3104-pop-reduction-details

器件型号:TLV320AIC3104

请参阅第10.3.4.4节 音频 DAC 数字音量控制和表48第0页/寄存器42:输出驱动器爆音降低寄存器。

如何详细说明该函数的工作原理?  

 是否有任何有关驱动器加电时间和斜升步长运行的图形说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    输出驱动器弹出减少本质上将斜升 HPOUT 共模电压以防止弹出。 如果 HPOUT VCM 瞬时启动、则可能会发生爆裂声。  寄存器42用于斜升 HPOUT 上电过程、以最大限度地减少可能的弹出效应。

    此外、您还可以尝试将寄存器51和65的 D2位设置为零、以便在断电时将 HPOUTS 弱驱动至共模。 在 HPOUT 关闭之前使其静音也有助于减少杂音。  

    此致、

    Aaron