This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865-Q1:使用 PCM1865-Q1作为用于16个麦克风的 PDM 至 PCM 转换器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865-Q1, PCM1864, TLV320ADC6140, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879421/pcm1865-q1-using-pcm1865-q1-as-a-pdm-to-pcm-converter-for-16-microphones

器件型号:PCM1865-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1864TLV320ADC6140TLV320ADC3140

尊敬的 TI 团队:

我正在设计麦克风阵列、我打算将 PCM1865-Q1用作 PDM 到 PCM 的转换(从数字 MEMS 麦克风读取1位 PDM 信号并将其抽取至44KHz PCM)。 我的设计将包括4个 PCM1865-Q1芯片、因为我打算使用16个麦克风而不是4个。 我打算设计与您提到的 PCM1864参考设计类似的阵列: www.ti.com/.../tidud37.pdf ,其中三个芯片将在从模式下用于从12个麦克风捕获数据,而1个芯片将在主模式下用于从剩余的4个麦克风以及通信主设备捕获数据。 由于我要输出16个 PCM 流、因此它们应该采用 TDM 或 I2S 格式。

除了转换采样率并以 TDM 或 I2S 格式输出之外、我不想更改信号本身。 因此、我不会使用增益、滤波器或任何其他信号操作(以避免降低 SNR 或高 dB 信号的任何削波效应)。 但主要用于从 PDM 到 PCM 的信号抽取。

但是、我不确定 PCM1865-Q1是否适合此类应用、或者我是否应该改用 PCM 系列中的另一个芯片?

我本来打算使用 TLV320ADC6140、但由于 PCM1865-Q1是汽车级产品、而 TLV320ADC6140不是汽车级产品、我想知道 PCM1865-Q1的适用性。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amr:

    遗憾的是、有一些问题会阻止您使用 PCM186x、正如您所描述的那样:

    1) 1)对于该系列中的软件控制器件、每个器件最多可支持4个通道、但器件之间只有2个可用的 I2C 地址、因此您需要额外的 I2C 总线来连接其他2个器件。

    2) 2)除此之外、PCM186x 系列仅用于在单个 TDM 总线上支持多达10个通道的24位数据、其中8个通道为音频数据、2个通道为辅助 ADC 数据。 PCM186x 仅允许高达255个 BCK 周期的偏移、这意味着即使以更高的采样率运行、也无法对数据进行足够的偏移、以适应单路总线上的更多通道。 因此、您需要额外的 I2S 总线来容纳8个以上的音频数据通道。

    3) 3)最后一个问题是传入数据(称为 DIN)的时钟速率必须与 PCM186x-Q1软件控制的器件主时钟同步。 片上没有集成的采样率转换器。


    PCM186x 在此处工作的唯一方法是、如果您的系统具有灵活性、可以适应满足上述限制所需的更改。

    尽管 TLV320ADC3140不符合汽车标准、但它可以更好地满足您的应用需求、并且不会遇到上述任何挑战。

    最棒的

    Zak