This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:我可以听到 IC 的声音(TPA6120)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LME49724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879101/tpa6120a2-i-can-hear-sound-from-ic-tpa6120

器件型号:TPA6120A2
主题中讨论的其他器件:LME49724

我可以听到 IC 的声音

一个100Ω Ω 串联电阻器被插入到 TPA6120的输出中、并且一个 RF = 1.5k Ω、Ri =开路且电源电压为+/- 8V 的电路被测试。

此时、如果信号以1kHz 正弦波输入到 TPA6120、从而使负载约为32V 且输出电压约为4Vrms、则会从 IC 中听到声音(类似于1kHz 输入时的1kHz)。

IC 不会振荡、考虑负载和输出电压、实验室电源的电流消耗是一个合理的值。

问:当输出电流较高时、TPA6120是否会从 IC 发出声音?
是否有人执行过类似的测试、以便输出电流变为100mA 或更高、并确认了这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuro、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    通常、这类器件会由于您正确提到的可闻频带和高电流消耗而产生声音。 由于该器件专为音频应用而设计、因此我们建议使用扬声器负载而不是更高的负载。 但是、如果您要执行一些测量测试、您无需担心声音、至少电流确实很高、并且有损坏器件的风险。 只需确保器件电气特性不超过最大限值。

    希望这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Luis Fernando Rodríguez S.

    感谢您的快速回复。

    发射声音的元件是什么?

    IC 内是否有线圈?

    您能告诉我声音的产生机制吗?

    我们计划在高端音频中使用此 IC、因此声音往往有点令人厌恶。

    谢谢、

    科罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuro、

    我获得了有关此问题的更多信息。 我认为它可能与内部振荡更相关、而不是高电流消耗。 如数据表中所述、该器件易受振荡的影响。 此外、如果放大器的两个电源引脚连接在一起、则放大器的性能可能会降低。

    可能导致振荡的一些不良做法包括:

    -电路板布局技术较差。

    -小型反馈电阻器。

    -较小的 Ro 尺寸。

    -反馈路径中的电容。

    您能否在设计中查看这些详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接电路图和方波响应的测量结果。


    采用 TPA6120的电路与 LME49724结合使用。

    反馈电阻为1.5k Ω。
    我将其更改为2千欧、但没有变化。

    RO (Riso)尝试了10欧姆和铁氧体磁珠。 在这两种情况下、方波响应均已确认、但没有可视为振荡的振铃。

    铁氧体磁珠为"MAF1608FAD121CT000"。

    我们制作了一个电路板、以便将其选择为复合放大器或独立放大器、并检查两者是否都在振荡。


    Riso = 10 Ω
    Riso = FB
    和时间
    负载是
    32欧姆
    1nF
    32 Ω| 1nF。
    在每种情况下、都没有观察到振荡的趋势。

    所附电路图中的 C31和 C32已删除、但并不相关。

    布局受到了最新关注。
    如果可能、信号路径接线的宽度会得到补充。 (厚度0.3mm)


    感谢 you.e2e.ti.com/.../doc.zip