您好!
我在研究数据表时不清楚 PCM1808上的 VREF 引脚是否可用作输出、以从外部偏置输入信号。
我知道输入在内部偏置为 VREF、首选的解决方案是交流耦合信号、使其能够自居中。
但是、在我的应用中、我希望使用分压器衰减6dB、然后需要以 VREF 为基准。 这是一种单电源设计、因此即使我将分压器放在交流耦合电容器之前、我仍需要将其偏置为2.5V/VREF。
那么、我想知道:VREF 可以拉/灌多少电流? 它的阻抗是多少? 如果我不应该将其用于偏置、您是否可以推荐其他一些输入衰减方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在研究数据表时不清楚 PCM1808上的 VREF 引脚是否可用作输出、以从外部偏置输入信号。
我知道输入在内部偏置为 VREF、首选的解决方案是交流耦合信号、使其能够自居中。
但是、在我的应用中、我希望使用分压器衰减6dB、然后需要以 VREF 为基准。 这是一种单电源设计、因此即使我将分压器放在交流耦合电容器之前、我仍需要将其偏置为2.5V/VREF。
那么、我想知道:VREF 可以拉/灌多少电流? 它的阻抗是多少? 如果我不应该将其用于偏置、您是否可以推荐其他一些输入衰减方法?
尊敬的 Martin:
Vref 引脚不用作输出、该引脚可让您对基准电压进行适当去耦以实现性能。 我不建议将此引脚连接到任何其他引脚。
PCM1808具有60kOhm 的输入阻抗、因此可以选择将60kOhm 电阻器与输入串联、然后 ADC 输入将与输入信号串联-6dB。 输入阻抗随工艺的不同而有所不同、通常高达+/-30%。 这会给您的增益带来一些不确定性、但如果这是一个问题、我们看到很多人采用这种方法、这可以得到校准。
最棒的
Zak
您好、Martin、
请记住、PCM1808具有单端输入、输入范围仅为3Vpp、因此当衰减为6dB 时、输入绝不能大于6Vpp、 考虑到输入阻抗变化的最坏情况、您可能不希望输入大于5.3Vpp 以避免削波。
可能没有必要根据您使用器件的方式进行校准。 音频器件通常不是针对绝对精度而设计的、因为这种增益误差可以随着音量的变化而合理地适应。 但是、如果您希望1Vrms 信号在多个器件之间输出大致相同的代码、则需要测量此参考电平并应用一些数字增益/衰减。 PCM1808的增益误差为3-6% FSR、但不存在此阻抗变化、因此、如果需要严格匹配通道、您可能需要无论如何执行此操作。 大多数情况下、只要您避免削波、就无需匹配通道。
如果您希望避免增加增益误差、可以使用反相运算放大器衰减器、使同相引脚偏置到适当的电压、以设置您的中点。
希望这对您有所帮助!
最棒的
Zak