This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:HP 输出端的恒定分量

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871017/lm49450-constant-component-at-the-hp-outputs

器件型号:LM49450

你(们)好

 我在输出 HPL 和 HPR 上具有恒定正电压。 ChargePump 频率32335Hz (在 C1N 上测量)、CPVdd 和 HPVdd - 2.5V、IOVdd、DVdd、Vdd、LSVdd - 3.3V。 在 HPVss 上、我具有+0.4V。 在旁路、REF 和 HPVss 引脚上的此类电源电压下、应该有什么电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您能否提供电路原理图以了解有关此方面的更多详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路原理图与"lm49450/pdf"中的"典型应用"相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题是电路板质量差。

    关于 HPS 引脚上最大输入电压的第二个问题。

    但是、引脚 BYPASS、REF 和 HPVss 上的电压值 仍然未解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    有关 HPS 引脚的问题、其最大电压电平 VDD + 0.3V。 请勿将此引脚始终暴露在这些限制范围内、因为这可能会导致器件损坏的风险。

    BYPASS 和 REF 引脚上的电压值在内部生成。 它是由 VDD/2确定的中轨电压。

    HPVSS 是由正电源电压(CPVDD)产生的负电源。 您应该在该引脚上获得一个与 CPVDD 电压电平相似的负值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。