This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2:在 PBTL 模式(或单声道模式)下提供30W 输出功率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3129D2, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/879418/tpa3128d2-tpa3128d2-for-30w-output-power-in-pbtl-mode-or-mono-mode

器件型号:TPA3128D2
主题中讨论的其他器件: TPA3129D2TPA3110D2

你(们)好

我正在尝试在单声道模式下开发高达30W 的音频功率放大器。

 

我想在12V 时使用一个8Ω Ω 扬声器。

 

正在审查 TPA3128D2和 TPA3129D2。

 

根据数据表、TPA3128D2可在 PBTL 模式下连接、从而实现高达60W 的输出功率。 在12V 电压下、它是否会变成大约30W 的输出功率?

 

TPA3129D2仅提到单声道模式、而不是 PBTL 模式。 不支持 PBTL 模式? 在单声道模式下、是否可以输出最大30W 的功率?

 

与 TPA3128D2类似、TPA3110D2在 PBTL 模式配置中使用 OUTPL/OUTNL 和 OUTPR/OUTNR。 由于它是2x15W AMP、TPA3110D2在24V 输入下能否以高达30W 的功率运行?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ChangKyu:

    在 PBTL 模式下、TPA3128可在12V 电压下支持30W 输出功率。 PBTL 模式下的输出功率应为 BTL 模式的2倍。 您可以根据数据表中的图11计算 PBTL 模式功耗。

    TPA3129在 PBTL 模式下不能支持30W @ 8 Ω、但可以支持30W @ 4 Ω。

    如果需要在24V 输入下运行 TPA3110、则需要在器件上添加散热器。  

    我们建议您在 EVM 板上评估您的应用、并评估 EVM 板上的音频性能。

    此致、

    Derek