This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:使用振荡器而不是晶体

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878728/pcm2912a-using-an-oscillator-instead-of-an-crystal

器件型号:PCM2912A

各位专家、您好!

如果我将来自 CMOS 振荡器的6MHz 信号馈入 XTI 引脚而不是使用晶振、是否可以工作?

如果是、我是否必须终止 XTO 引脚?

BR

-Ingo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ingo、

    是的、您可以使用连接到 XTI 引脚的振荡器。 如果这样做、XTO 引脚应保持悬空。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    我还在数据表中找到了相关信息。 我将首先阅读、然后询问我将来是否有关于 TI 产品的问题。

    很抱歉、但感谢您的确认和回复。

    BR、

    INGO