This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:最大额定功率

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5727

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/889284/tas5727-maximum-total-rated-power

器件型号:TAS5727

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TAS5727、他们想知道最大输出功率是多少? 测试条件是什么? 数据表对它们感到困惑。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    通常、我们讨论特定条件下的最大输出功率、因为它由许多因素(输出配置、THD 级别、电源和负载电阻)决定。 这就是您在数据表中看到大量不同规格的原因。

    70W 这意味着在所有可能的电路条件下(例如、PVDD=25V、RL=8 Ω)允许的最大输出功率。 我们建议客户选择在与其应用类似条件下的规格。 谢谢

    Hector Zhang