This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:我是否可以将 TPA6130A2用作独立器件...

Guru**** 2524660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, TPA6133A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871607/tpa6130a2-may-i-use-tpa6130a2-as-standalone

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件: TPA6133A2

降级器、

是否可以在不带 I2C 控制的独立模式下使用 TPA6130A2?

我看到数据表中有默认模式、但 HP 已静音。

是否可以在没有 I2C 的情况下取消静音?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    遗憾的是、TPA6130A2是软件控制的。 HP 输出通过 I2S 通过寄存器1位7-6启用。 如果您正在寻找具有硬件控制功能的类似器件、我建议您查看 TPA6133A2。 它具有 TPA6130A2的功能、但它具有 GPIO 控制功能。

    如果您需要有关此方面的其他信息、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.