This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:上电复位时序

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/897130/pcm1753-power-on-reset-timing

器件型号:PCM1753

您好!

PCM1753数据表中介绍了上电复位时序、如下所示。
例如、如果您对噼啪噪声有任何建议、希望在电源稳定后将 SCLK 应用于 PCM1753、敬请告知。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    很抱歉耽误您的时间、但我们将在明天美国时间之前回复此内容以及您的其他两个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢你的答复。

    对于 PCM1753问题、我期待明天能收到您的详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    基本上、只要出现时钟误差、以及当 Δ-Σ 调制器激活时、器件就会有杂音的风险。  在启动时可能发生的、如果没有外部静音电路、则很难避免这种情况。  通常、我建议您在加电之前应用 SCK。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤