This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于 I2S 总线问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870712/tas2563-about-i2s-bus-question

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106

您好!

3个 I2S 从器件能否与同一个主器件总线相同? 例如2*TAS2563+AIC3106。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anders、

    是的、可以使用同一 I2S 总线来处理许多从器件。 我只建议确保 I2S 线路电容按 pF 的顺序排列。 具有高电容值可能会影响 I2S 线路速度和时钟波形。 在 I2S 线路之间放置接地平面始终是减少 I2S 线路上寄生效应的好做法。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    " 3个 I2S 从器件能否与同一个主器件总线相同? 如2*TAS2563+AIC3106。”

    I2S 无法区分简单左侧和右侧之外的通道、因此、如果您在主器件之外挂起三个从器件、则每个从器件将获得相同的数据并产生相同的输出。

    因此、一般来说、这样做并不有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需与您再次确认。 其中一个项目、主器件为 CPU、2个 TAS2563器件和1个 TLV320AIC3106是从器件。  

    CPU 是否可以通过单个 I2S 总线控制3个从器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    是的、可以使用单个 I2S 总线控制3个从器件。

    TAS2563和 TLV320AIC3106都支持 TDM 模式。 当单个 I2S 总线需要两个以上的通道时、可使用此模式。 TDM 模式允许在44.1kHz/48kHz 时分离多达16个32位时隙的串行音频端口。 因此、可以毫无问题地支持此应用。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这个人。 祝你度过美好的一天!