This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4580:为什么在模拟太阳能辐射的汽车测试设备上出现4580自振荡

Guru**** 2930330 points

Other Parts Discussed in Thread: RC4580, RC4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887488/rc4580-why-4580-self-oscillation-on-automobile-test-equipment-of-simulated-solar-radiation

器件型号:RC4580
主题中讨论的其他器件: RC4558

您好:

我在电路中使用 RC4580放大音频信号。  所附 为原理图。 RC4558模拟太阳能辐射汽车测试设备上的自振荡。 RL 外的网连接 到功率放大器。 首先、我认为 功率放大器的输入端将电容器连接到 GND。  我  使用 SPICE 对原理图进行仿真、  功率放大器的输入电容器 在大于3nF 时会导致振荡。  但 制造商告诉我、他们已经切断了电容器。 因此我不知道 RC4558为什么会自振荡? 你能给我一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已尝试删除 C104和 C108? 这些可能是放大器的容性负载。
    此外、由于输出是差分的、因此不需要这些耦合电容器。

    如果您需要保留这些电容器、也许您可以添加串联电阻器来将电容与放大器的输出隔离。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师 -低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我没有移除 C104和 C108、

    如何 计算容性加载值包括 C104&C108? 我认为这些电 容会降低电容负载、因为它们 与   功率放大器的输入电容器串联、对吧?

    如果 添加串联电阻、RC4580工作正常(R41、R48更改为100R)  

    我想知道 为什么在测试设备下会有4580自振荡。  

    顺便说一下、4580在 正常温度条件下工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您现在有一个有效的解决方案的理解是否正确?

    除了输出耦合电容器(47uF)和测试设备外、将放大器输出端连接到扬声器的走线可能会对放大器产生容性负载。 通过添加100R、您可以将放大器与输出迹线和测试设备电容隔离、从而提高稳定性。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师 -低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我可以通过添加100R 来解决这个问题

    感谢您的建议。 我测量了运算放大器和功率放大器之间的导线。 分布式电容为2nF。 导线长度为7米。  因此、这可能是分布式电容如此之大的原因。

    顺便说一下,您能告诉我 RC4580 (Ro)的输出电阻吗? 我在数据表中没有找到它,再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、由于数据表中没有值、这很可能不可用。

    有 HSpice 模型可用、也许您可以针对您对 Ro 的顾虑运行仿真。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师 -低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你