This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1的麦克风选择

Guru**** 2482575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/870406/tlv320aic3109-q1-selection-of-microphone-for-tlv320aic3109-q1

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

您好!

我在 我的应用中使用 TLV320AIC3109-Q1音频编解码器。 请让我深入了解以下问题;

1.我可以使用任何麦克风(模拟 MEMS 或 ECM)吗?

2.如何选择输出阻抗?

3.支持的麦克风灵敏度水平?

4.其他参数需要注意吗?

5.如果我使用的是 MIC1/MIC2,有什么区别?

提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhith、您好!

    请在下面找到您的问题的答案:

    1.我可以使用任何麦克风(模拟 MEMS 或 ECM)吗?

    是的、AIC3109将支持 MEMS 或 ECM 麦克风。  

    2.如何选择输出阻抗?

    理想情况下、您需要低输出阻抗麦克风。 这样可以在长电缆上实现良好的信号完整性。 您还希望负载阻抗至少比麦克风输出阻抗大~5倍。  

    3.支持的麦克风灵敏度水平?

    AIC3109支持具有不同灵敏度级别的麦克风。  

    4.其他参数需要注意吗?

    我只想注意编解码器的最大输入 Vpp、即~1.8Vpp。

    5.如果我使用的是 MIC1/MIC2,有什么区别?

    没有区别。 两个输入均可路由到 ADC 或 PGA AUX 路径。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aron。

    "我只会注意编解码器的最大输入 Vpp、即~1.8Vpp。"

    请您详细说明一下这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhith、您好!

    ADC 的输入为~1.8Vpp。 设置 PGA 增益时、请确保不要削波信号。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron。