This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:未使用的通道设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/871207/tas6424-q1-unused-channel-setting

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

各位专家、您好!

我收到了客户的问题。
我的客户计划不使用所有渠道。
对于未使用的通道、我们需要如何设置? (例如自举电容器)
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    对于 TAS6424的未使用通道、请设置为高阻态模式。 如果设置为高阻态模式、则可以卸载自举电容器。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。 我知道。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi